Décorer votre maison avec un rideau LED

Découvrez le nouveau projet de notre Ambassadeur 2016 Etienne, qui va vous expliquer son pas à pas pour réaliser une décoration originale pour illuminer votre maison à base de plusieurs LED. Un tuto haut en couleurs !

1. Pourquoi ce projet ? Idée de départ et objectifs

J’ai comme idée depuis plusieurs années de faire une décoration originale à installer derrière une fenêtre. Elle est composée principalement de LED RGB type WS2812B montées comme un écran à faible résolution et qui permet d’afficher des animations/images/texte.

J’ai eu cette idée en regardant des vidéos des grands shows de noël, que certains américains montent sur leur maison.

Exemple de vidéo :

Ces spectacles sont gérés par des installations DMX pilotées par ordinateur.

Pour mon projet je vais contrôler les LED à l’aide d’une carte arduino ou d’une autre carte de développement. Cela sera décidé plus tard selon les performances dont j’aurais besoin. J’espère pouvoir stocker les animations sur carte SD et pouvoir les contrôler avec une application mobile via du bluetooth (par exemple choisir du texte à afficher).

On peut imaginer utiliser ce projet pour halloween ou même en intérieur toute l’année !


2. Quel matériel ?

La liste sera complétée sur le prochain tutoriel.

  • Matériel nécessaire
    • Fer à souder
    • Pinces plates
    • Pinces coupantes
    • Pince à dénuder
    • Mètre / Réglet
    • Petit étau
    • Feutre
    • Scalpel

3. Explications et fabrication du rideau

Structure du rideau

Il faut bien penser à adapter les dimensions du rideau LED en fonction de la taille de la fenêtre ou de l’emplacement où il sera installé.

Dans mon cas la surface visible est de 76x140mm.

J’ai décidé de fixer les dimensions à 54x114cm, de mettre 10 LED en largeur et 20 en hauteur soit un espacement entre les LED de 6cm. Il faut aussi prévoir des fixations ne bas pour mettre l’alimentation et l’électronique de commande (15cm) et en haut pour la fixation (20cm).

projet-rideau-led-structure

Pour réaliser la structure il faut découper le fil grillage comme ceci :

  • 10 fils de 185cm pour la hauteur
  • 20 fils de 75cm pour la largeurprojet-rideau-led-fil-grillage

Il faut ensuite réaliser le pliage suivant pour les fils de largeur :

projet-rideau-led-montage-structure-1

Puis faire celui des hauteurs :

projet-rideau-led-montage-structure-2

Il y a 6cm entre chaque boucle.

projet-rideau-led-decoup-largeur

Faire l’assemblage des pliages et mettre un collier de serrage au niveau de toutes les intersections.

projet-rideau-led-colliers-strucuture

Pour rigidifier la structure, j’ai ajouté des barres d’acier de 4mm sur les hauteurs de chaque côté. Elles sont attachées avec des colliers.

projet-rideau-led-colliers-barres

Montage des LED

projet-rideau-led

J’ai acheté les LED en plaque de 100.

projet-rideau-led-montage-led-1

Pour chaque ligne de hauteur, il faut découper 19 morceaux de câblé blindé de 6cm.

Ensuite faite un marquage avec un feutre à 1cm des bords puis enlever l’isolant à l’aide d’un scalpel.

projet-rideau-led-montage-led-2

A l’aide d’une pince à dénuder, enlever un peu d’isolent et souder les sur un coté de la LED.

J’ai choisi de mettre le fil vert sur les pattes de données (Din/Dout), le blanc sur le GND et le marron sur le 5V.

projet-rideau-led-montage-led-3

projet-rideau-led-montage-led-4

Bien vérifier qu’il y a 6cm entre chaque LED pour que l’alignement avec la structure soit bon.

Pour que ce soit plus pratique il faut souder des groupes de 10 LED puis faire les 10 assemblages de 20 LED à la fin (car ce n’est pas facile de souder une longueur de plus d’un mètre de câble).

projet-rideau-led-montage-led-5

La suite du montage des LED sur la structure sera faire dans le prochain tutoriel.