[Double Thermomètre Arduino] de Pierre

Arduino Thermomètre

Pour mon 4ème projet, je vous propose un tutoriel basé sur le microcontrôleur mono carte qui est considéré comme la plate-forme intégrée la plus facile d’utilisation, l’Arduino !
Avec celui-ci, je vais fabriquer un Double Thermomètre.

[genericon icon=cog] Matériel nécessaire

[one-half-first]

[/one-half-first]
[one-half]

[/one-half]

[clearfix]

[genericon icon=paintbrush] Outils nécessaires

[genericon icon=search] Connaissances nécessaires

  • L’utilisation d’une perceuse
  • L’utilisation d’un fer à souder et de l’étain
  • Être capable de suivre les explications ;-)

Étape 1 : Préparer le couvercle et l’écran

Arduino thermomètrePour bien débuter cette première étape, vous devez découper un rectangle (de la taille de votre écran) dans le couvercle. L’important ici est de faire attention à ne pas découper trop près du bord, car la carte électronique de l’écran est plus grande que celui-ci.

Arduino thermomètre

Il vous faut ensuite ajuster le passage de l’écran à l’aide d’une lime, dans l’optique de le maintenir en position en ayant le moins de jeu possible.

[one-half-first]Arduino Thermomètre[/one-half-first]
[one-half]Arduino Thermomètre[/one-half]

 

Pour mettre l’écran à niveau, la petite astuce est de découper une cale (photo de droite) de la même épaisseur que le rétroéclairage (photo de gauche).


Étape 2 : Préparer la boîte

[one-half-first]

Arduino Thermomètre
Côté Gauche

[/one-half-first]
[one-half]

Arduino Thermomètre
Côté Droit

[/one-half]

[clearfix]

Maintenant, il faut percer et mettre en place les différents connecteurs nécessaires au bon fonctionnement du thermomètre.

Sur le coté gauche, je fixe les 2 connecteurs femelles jacks 3.5mm qui recevront les sondes de température. Les sondes peuvent aussi être soudées directement sur la carte électronique, mais pour des raisons pratique et esthétique, je préfère les connecteurs.
Sur le côté droit, je pose un interrupteur à bascule pour mettre en route ou non le thermomètre. C’est l’interrupteur principal.
À côté de celui-ci, je pose une prise pour pouvoir fonctionner sur secteur (à l’aide d’un adaptateur compris entre 5v et 12v).

Le boîtier est prêt ! Il ne reste plus qu’à réaliser le câblage de l’électronique.


Étape 3 : Préparation et câblage de l’électronique

Arduino Thermomètre

Découpez la carte d’expérimentation afin que celle-ci vienne se positionner dans les fentes du boîtier, ce qui assure un maintien en place optimal de la carte. Pour la hauteur, coupez légèrement en retrait (voir photo) pour laisser de la place au couvercle.

Arduino Thermomètre

Arduino Thermomètre

Ensuite, il faut souder les deux résistances de 4,7ohm (une par sonde) comme sur le schéma ci-dessus entre la broche 2 et 3 de la sonde de température. Ici, je les ai directement soudées sur la prise femelle jack.

Arduino Thermomètre

Viens maintenant la mise en place de la carte Arduino. Le but est de la positionner sur la plaque d’expérimentation. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j’ai installé la carte Arduino sur un adaptateur afin de pouvoir la réutiliser dans d’autres projets sans avoir à débrancher tous les câbles. Cette étape n’est pas une obligation. Vous pouvez directement souder l’Arduino sur la plaque d’expérimentation pour gagner de la place.

Arduino thermomètre

Ci-dessus, vous avez une vue générale de la boite avec tout le câblage. Vous pouvez voir que ma carte d’expérimentation est de travers. C’est à cause de l’adaptateur pour l’Arduino qui ajoute une certaine épaisseur. Si vous soudez directement l’Arduino sur la carte d’expérimentation, celle-ci sera droite.

Arduino Thermomètre

Conseil : Pour avoir un câblage  plus propre, j’ai percé la carte d’expérimentation pour pouvoir y passer les fils et ainsi éviter d’avoir des longueurs de fils trop importantes dans la boîte.

Arduino Thermomètre

Petit ajout de dernière minute, qui vous permettra de réaliser de belles économies de pile : un interrupteur pour éteindre le rétroéclairage de l’écran. Il est soudé directement sur le module I2C de l’écran sur les deux broches « LED ».

Si, comme moi, vous souhaitez faire fonctionner le double thermomètre à l’aide d’une pile, ajoutez simplement un contact à pression pour pile 9V comme sur le schéma ci-dessous. Surtout, lorsque vous vous servez de la pile, ne  branchez pas en même temps une alimentation ! Vous risquez d’avoir de mauvaises surprises…

[one-half-first]

Arduino Thermomètre

[/one-half-first]
[one-half]

Double thermomètre 1

[/one-half]

Il ne vous reste plus qu’à câbler en suivant le schéma ci-dessus.

Arduino Thermomètre

Pour la préparation des sondes, rien de bien compliqué…

Arduino Thermomètre
Arduino Thermomètre

Vous devez relier les broches de la sonde à la prise jack comme indiqué ci-dessus. Sur la photo de droite, la sonde est complète. J’ai utilisé ici une sonde directement isolée afin d’avoir une finition plus propre.

Beau travail, votre thermomètre Arduino est prêt !

Il ne vous reste plus qu’à mettre le programme « DIY_MANIA_monitor »  fourni, dans votre Arduino nano de la même façon que pour mon projet « Cube 64 LEDs avec Arduino ». Les explications sont à l’étape 5.

La seule différence est la sélection de la carte Arduino qui est « NANO » et non « UNO ».
Pour être sûr que tout fonctionne, ajoutez aussi les 4 dossiers présents dans le dossier « Librairie » à votre installation Arduino. Pour cela, il faut simplement copier les 4 dossiers et les coller dans le répertoire d’installation Arduino.
Dernière étape, le test de votre nouveau double thermomètre.

Téléchargez DIY MANIA MONITOR

Téléchargez la librairie


Étape 4 : Test thermomètre

Rétroéclairage éteint

[one-third-first]Arduino Thermomètre[/one-third-first]
[one-third]Arduino Thermomètre[/one-third]
[one-third]Arduino Thermomètre[/one-third]

 [clearfix]Rétroéclairage allumé

[one-third-first]Arduino Thermomètre[/one-third-first]

[one-third]Double thermomètre 2[/one-third]

[one-third]Double thermomètre 4[/one-third]

Maintenant que nous avons vérifié que l’affichage fonctionne correctement, nous allons tester que les sondes réagissent bien à la chaleur.

Double thermomètre 3

 

Amusez-vous bien =)


Tutoriel Vidéo

2 Comments

  1. Pingback: [Tuto] Double thermomètre Arduino : DIY Mania