Top 5 des projets Do It Yourself avec Raspberry

L’année 2016 a été marquée par l’arrivée du petit dernier de la famille Raspberry, le Raspberry Pi3 !

Au premier abord, le Raspberry Pi semble être un circuit imprimé de la taille d’une carte de crédit, mais les Tekkies savent que c’est bien plus que ça !

Top 5 projet Do It Yourself Raspberry

Au départ, le Raspberry Pi a été conçu pour les technophiles expérimentés voulant programmer avec un matériel qui ne comprend que l’essentiel. En très peu de temps, ce nano-ordinateur a suscité l’intérêt et éveillé la curiosité d’utilisateurs ingénieux et bricoleurs, qui ont su l’utiliser à de nombreuses fins….

Vous venez d’en acheter ou vous êtes sur le point de craquer ? Nous vous avons concocté pour vous, le top 5 des projets Do It Yourself à réaliser avec Raspberry Pi !

[sommaire]


Numéro 5 – Une borne d’arcade

L’un des rêves de la plupart des gamers, c’est d’avoir une borne d’arcade à la maison ! Et celui de la plupart des technophiles / gamers est d’en construire une soi-même !

La couenne a partagé avec son tutoriel d’une borne d’arcade DIY sur le site ouiaremakers. Il a opté pour un bartop :  une mini borne arcade posée sur un bar ou un plan de travail.
L’avantage de ce format, c’est que la borne d’arcade est beaucoup plus petite, moins encombrante et plus jolie.

borne d'arcade Raspberry
Source : ouiaremakers.com

Numéro 4 – Un beet box

Ce projet est signé Scott Garner ! Le BeetBox est un instrument qui permet d’imiter une boîte à rythmes en tapant sur des betteraves.
Il est alimenté par un Raspberry Pi avec un capteur tactile et un amplificateur audio dans un boîtier en bois faits à la main.

Le code source et les instructions pour créer le BeetBox sont visibles sur GitHub.

BeetBox from Scott Garner on Vimeo.


Numéro 3 – Le Chatter Smartphone

Vous connaissez très certainement ce jouet Fisher Price : le Chatter Telephone ! Il a été créé dans les années 1960 et a même joué dans Toy story 3 !

Grant Gibson, un technophile britannique, a sorti sa boîte à outils pour le doter de fonctionnalités vraiment intelligentes en utilisant le nouveau Raspberry Pi B +.
Le Chatter Telephone peut maintenant vous donner les horaires de films, vous dire la météo prévue pour la journée, dire à votre conjoint quand vous partez du travail... Évidemment, ce projet peut être réalisé avec n’importe quel autre jouet.


Numéro 2 – Un robot R2-D2

Tous les Starwarsiens rêvent d’avoir un robot C3p-O ou R2-D2 à la maison ! Mais il y a des fans de la saga qui mettent tout en oeuvre pour réaliser leur rêve !
C’est le cas de greensheller, un fan chinois qui a conçu son propre R2-D2.

Pour faire cela, il a acheté une réplique (taille réelle) de R2-D2 et un Raspberry Pi. Avec un peu de technique et de code, notre bricoleur a réussi faire évoluer le jouet et à le doter de fonctionnalités absolument géniales !

Aujourd’hui, R2-D2 peut :

  • comprendre les ordres donnés par son maître Jedi (en anglais et en chinois),
  • suivre son propriétaire à la trace,
  • reconnaître les visages,
  • enregistrer des messages audio.

Il ne dispose pas encore de la fonctionnalité de projection holographique mais cela ne saurait tarder :)


Numéro 1 – Un skateboard électrique

Tim Maier est un jeune passionné de la bricole mais également de skateboard !
Mais plutôt que de vider ses poches pour s’en acheter un, il s’est mis en tête de construire un skateboard de ses mains en s’appuyant d’un Raspberry Pi ! Le résultat est sensationnel !

Pilotée à l’aide d’une Wiimote, reliée en Bluetooth à une carte Raspberry Pi, la petite planche intègre deux batteries de 2 200 mAh ainsi qu’un moteur de modélisme.

Et vous, quel projet aimeriez-vous réaliser avec votre Raspberry ? Pour en découvrir plus sur ce petit bijou de technologie, cliquez ici !