Hap2U : le toucher virtuel à distance !

Avez-vous déjà imaginé toucher à distance un objet à partir de votre smartphone ou de votre tablette ?
Pouvoir toucher la laine d’un pull, ou la rigidité d’un composant ?
Et bien une startup française l’a fait ! Ce concept novateur a d’ailleurs fait sensation au CES 2017 !

Présentation hap2u
Source : hap2u.net

Développée par des Grenoblois, Hap2U permet de toucher une matière, les formes d’un objet, à distance sur un smartphone. Cette technologie permet de réunir le monde physique et le monde numérique afin de révolutionner le e-commerce.

[sommaire]

1- Présentation de Hap2U

Créée en 2015, la jeune pousse Hap2U propose de modifier la façon dont on interagit avec une interface tactile.

Ce concept révolutionnaire promet une nouvelle expérience : la sensation de relief et de matière lors du touché.
Plusieurs fois brevetée, cette technologie s’appuie sur l’effet « lame d’air » produit par des ultrasons.


2- Comment fonctionne Hap2U ?

L’effet « lame d’air » joue sur une vibration qui varie en fonction du frottement du doigt sur l’écran du smartphone.
Cela permet de donner une sensation de relief et de texture afin de mettre en avant les touches d’un écran, les molettes, les curseurs, les hyperliens…

Le but est d’offrir des contenus plus immersifs, avec la possibilité de lier une réalité palpable sur des interfaces virtuelles.

Dans le prototype actuel, l’interface tactile est équipée en périphérie d’actionneurs qui sont collés sous la dalle de verre et qui donnent une impulsion mécanique à partir d’un signal électrique, de manière synchronisée, via un microcontrôleur.

fonctionnement Hap2U
Source : lembarque.com

À terme, l’objectif de Hap2U est d’industrialiser cette approche, en utilisant une technologie à base de matériaux piézoélectriques intégrée directement dans la dalle au moment de sa fabrication. On aura alors, sous la dalle de verre, une couche spécifique dédiée aux actionneurs piézoélectriques.


3- Pour quelles applications ?

Les performances de la technologie Hap2u permettraient à la société de s’adresser au monde des malvoyants.

Lors des déplacements, l’écran du smartphone pourrait être utilisé comme canne haptique. La technologie Hap2U modélisant les obstacles, permettant de les repérer en donnant une notion de distance et de volume. L’enfant malvoyant quant à lui, pourrait accéder aux dessins des contes et histoires pour enfants.

malvoyant Hap2U
Source : hap2u.net

Parmi les autres domaines d’application visés par Hap2u :

  • les montres connectées,
  • les distributeurs de billets de banque, 
  • les équipements de contrôle industriel,
  • les écrans tactiles des tableaux de bord des automobiles,
  • le marché du commerce en ligne.

D’ici quelques années il serait possible d’aller plus loin et de s’approcher de la réalité physique, de la sensation du cuir, du velours, du polaire…

Le saviez-vous ? On estime à 40% le CA perdu dans le e-commerce car les gens n’ont pas la possibilité de toucher le produit…