Le rendez-vous de l’aéromodélisme : Best Of 2016

En ce début d’année 2017, faisons une petite rétrospective sur ce qu’il ne fallait pas manquer en 2016 !

C’est un peu notre Best Of 2016 de l’aéromodélisme :)

[sommaire]


1- Actu aéromodélisme

 

De juin à septembre 2016, une quinzaine de championnats de France se sont déroulés dans différentes catégories d’aéromodèles.

Dans le cadre de l’année de son 50e anniversaire, la Fédération française d’aéromodélisme (FFAM) organisa du 19 au 28 août ses différents championnats de France (15 disciplines) dans sept villes de la région Poitou-Charentes : Jonzac (17), Moncontour (86), Rochefort (17), Rouillé (86), Royan (17), Surin (86), Thouars (79), en complément de plusieurs événements devant se dérouler de juin à septembre sur l’ensemble du territoire.

photo : FFAM.asso.fr
photo : FFAM.asso.fr

Retour sur les performances de nos équipes de France qui ont marqué l’année 2016.

Le championnats du Monde de F4CH en Roumanie constituait l’avant dernière compétition majeure où la FFAM était représentée.
En catégorie F4C, Marc Lévy a décroché une médaille d’argent tandis que Yannick Bueb se classait à une honorable 9ème place.
En catégorie F4H,Daniel Boulanger a été sacré champion du monde en individuel. Roger Nieto (8ème) et Jean-Luc Lancuentra (9ème), ont complété le classement français.

L’équipe de France est ainsi devenue championne du monde !

championnat aéromodélisme
photo : FFAM.asso.fr

2- Le meilleur du “Le saviez-vous” ?

Un Airbus A380 dans le garage :  La plus grande maquette de l’Airbus A380 destinée à s’envoler dans quelques mois est fabriquée à Montardon en Béarn. Depuis plus de 10 ans, un couple de passionnés se consacre à ce projet hors-norme.

La maquette de l’Airbus A380 en quelques chiffres :

  • 6,70 mètres d’envergure
  • 6,10 mètres de long
  • 2 mètres de haut
  • 110 kilos
  • 4 X 14,5 kilos de poussée par réacteur
  • 20 litres de kérosène embarqués
  • Doubles commandes pour le pilotage (comme en vrai)
  • Vitesse de croisière prévue : 200km/h

 

Technologie rime avec magie et féerie

Disney et Intel se sont associés pour organiser le premier spectacle son et lumière entièrement réalisé par des drones.

Afin d’offrir à ses invités un spectacle toujours plus féérique, la team Mickey s’est laissée tenter par les drones.
En collaborant avec Intel, les deux géants ont mis en place un show regroupant
300 drones équipés de LED de plusieurs couleurs.

Un feu d’artifice d’un nouveau genre pour les yeux !


Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à lire nos rendez-vous mensuel de l’aéromodélisme en 2016, que nous à les écrire !

2017 promet d’être riche en actualités :) Alors, à dans un mois !

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.